结果:找到"语音芯片 治疗仪语音芯片",相关内容1000条
- NV080C氧疗仪语音提示芯片,吸氧机OTP语音ic设计
- 慢性阻塞性肺疾病(COPD)是一种具有气流受限特征的肺部疾病,这种气流受限不完全可逆,且呈进行性发展,它的发生与肺部对有害气体或有害颗粒的异常炎症反应有关。随着病情反复发作、急性加重,导致肺功能逐渐下降,出现日常活动甚至休息时也感到气短。临床表明,COPD患者在家庭中使用呼吸机进行治疗可以有效改善缺氧和二氧化碳潴留的症状!而经鼻高流量湿化氧疗仪是目前市场上较受欢迎的家庭氧疗设备,该设备在氧疗时湿化有助于减轻患者口咽部干燥,提高舒适度,有助于支气管扩张症患者痰液引流。NV080C语音芯片氧疗仪语音方案:NV080C是九芯电子推出的一款音质优美的OTP八脚语音ic,支持一组PWM输出口,可以直推...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片,语音ic,otp语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-10-21 16:11:00
- 漱口水语音芯片ic方案选型——NV080D-SOP8音频芯片
- 使用漱口水的时间和使用方法,是在进食完后。此时使用,可以有效地把附着在牙齿表面或牙缝里的食物残渣冲洗下来,同时也能有效减弱生长繁殖。而漱口水智能售货机以自助售货机的形式,销售漱口水,不需要进行现金交易,扫码即可取。对于用户来说,漱口式智能贩卖机能够满足的是“便利”,就是在较短时间内满足购物需求。然而,传统的自动售货机都没有语音提醒功能,导致了一部分客户,特别是老年人视力不太佳的客户,在操作机器时容易出现操作错误的现象。因此,实有必要提出一种具有全程语音提示功能的自动售货机。NV080D芯片漱口水售货机语音方案:NV080D语音芯片预先烧录有相应的人性化语音,用于存储和输出语音信息;扬声器用于...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic NV080D语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-07-05 15:09:00
- NV040D语音芯片在氧疗仪上的应用
- 缺氧是指组织供氧不足或利用障碍,引起机体机能代谢甚至形态结构发生改变的一系列病理变化过程。如果机体长期处于缺氧状态,可能会加重呼吸系统疾病,如诱发哮喘、加重肺间质纤维化等,严重时可能会导致肺源性心脏病。除呼吸系统疾病外,可能会导致心血管系统疾病,如引起心律失常等,还可能会导致消化系统症状,如消化不良、腹胀、腹泻等。而氧疗仪是指各类缺氧的治疗仪器,除了消除引起缺氧的原因外,均可给予吸氧治疗。吸入高浓度的氧使血浆中溶解氧量增加能改善组织的供氧。而为了更方便患者使用氧疗仪,很多厂家都在设备中加入了语音提示功能,可以语音提示患者,语音引导患者如何正确使用设备,尤其对于很多老人、小孩来说使用语音氧疗仪...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 氧疗仪语音芯片 氧疗仪语音播放芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-15 15:46:00
- 治疗仪语音芯片声音提示ic选型
- 常见的物理因子包括“电、声、光、磁、水、压力等等。与药物治疗相对应,物理治疗相对比较安全,也环保。区别于药物治疗,物理治疗的作用对某些疾病还是非常见效,比如通过改善血液循环来改善人体脏器的功能或者改善人体局部组织的状态是非常见效的。目前应用最广泛的理疗设备应该是热疗仪器。热疗的直接结果就是引起人体局部组织的血管扩张,使血流量得到加强,打通淤塞的毛细血管,增加对人体组织的血液灌注量。这类仪器的疗效与人体在血液循环改善的条件下,促进了组织细胞的新陈代谢有直接关系。然而很多客户在使用热疗仪器时,不是很清楚功能模式,而且说明书往往字比较多,又很小,年纪大的用户不能够更好地使用,于是很多治疗仪厂家都加...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 治疗仪语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-15 18:20:00
- 语音播放芯片在眼部按摩仪上的应用
- 在日常生活中,长期使用眼镜之后,眼睛会出现疲劳,眼睛干涩不舒服,持续的视力疲劳会导致眼睛部位假性近视,而眼部按摩仪结合现代眼科理论和中医美容学原理的护眼美眼专用仪,可以对眼睛局部进行热敷、按摩,促进眼部血液的循环,起到明显缓解视疲劳的作用。眼部按摩仪体积都是比较小的,遥控器显示屏需要显示的内容有:功能选择、时间设定、按摩力度调节、脉冲设置等多种模式切换,所以字体设计也是比较小的,空间非常有限,对用户来说无论是查看还是调节设置模式都是极大的困扰。而且眼部按摩仪是针对眼睛疲劳使用的,如果用户在使用中还要去看显示屏时,是比较麻烦的,而且还需要摘下按摩仪。因此很多按摩仪厂商会在眼部按摩仪上增加语音提...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音播放芯片 按摩仪语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-10 17:12:00
- 语音芯片是根据什么要选型?
- 随着科技的发展和产品的集成化,语音芯片已经逐渐替代了多种语音设备应用在各场合。语音芯片主要特性是功耗低,抗干扰能力强,外围器件少,控制简单,语音保存时间久(某些语音芯片可以保存内容100年),掉电不丢失语音,部分芯片还可以重复擦写语音内容。如汽车倒车雷达,公交车报站器,银行排队机、语音玩具、防盗系统等设备都装备了语音芯片。由于芯片种类众多,功能各异,工程师在选用语音芯片时会有些彷徨无策,因此九芯电子给初涉语音行业的工程师提供一些语音芯片的选型参考。录音芯片及放音芯片的选择语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音语音芯片和放音语音芯片。设计一个使用语音芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic otp语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-27 11:40:00
- 未系安全带语音播放提示ic应用方案
- 《道路交通安全法》规定,驾驶人员和乘坐人员不系安全带均属违法行为,将面临扣分、罚款等处罚。“对于这类违法行为,交警部门多采取现场查处和电子警察抓拍的手段,经过一段时间的现场查处,我们发现一些突出的问题。”市公安局交警支队有关负责人介绍,后排乘坐人不系安全带的情况时有发生,甚至有市民面临查处仍不听劝阻,归根结底与市民安全意识薄弱有关。公安部交管局一项调查研究显示,不系安全带已成为道路交通致死的第三大原因,仅次于超速行驶和酒后驾驶,其中尤以国省道、高速公路为甚,因未系安全带造成在交通事故中致死的案例屡屡发生。为提升市民的安全防护意识,督促全员全程规范系好安全带,很多汽车厂家都安装了安全带提醒器,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 离线语音芯片 OTP语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-15 15:35:00
- 语音芯片在儿童坐姿纠正器的应用!
- 儿童不正确的坐姿很容易造成颈项肌的疲劳,引起颈肩痛、项肌痉挛,甚至出现头晕目眩;久而久之,势必会在成年之后过早地出现颈椎间盘退行性病变,导致颈椎病。很多人为此而忧心,孩子的事情胜于一切,这是很多家长的普遍想法。而与孩子学习相关的事情家长就更加重视了,如:视力保护、学习时的坐姿等等。寒假即将来临,很多孩子在家里上网课,有些家长面对孩子七扭八歪的坐姿很“挠头”。面对很多家长共有的困惑,目前兴起的“儿童坐姿矫正器”,家长可通过使用坐姿矫正器辅助提醒的方式,帮助孩子保持良好的坐姿。那么儿童坐姿纠正器是如何实现语音提示功能的?其核心是加入了语音提示芯片,NV040D语音芯片,它是是九芯电子推出一款性能...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 离线语音芯片 语音ic 声音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-13 15:57:00
- 语音芯片的应用?
- 语音芯片在诸多产品中都有所应用,如MP3芯片、蓝牙芯片、智能AI芯片等等。相信很多朋友可能对语音芯片的底层知识并不是很了解,但是对于芯片的作用,还总是能说出个一二三。为增进大家对语音芯片的认识,小编九芯电子将对语音芯片如何录音、语音芯片如何烧录以及语音芯片的应用予以介绍。如果您也对芯片相关内容具有兴趣,不妨继续往下阅读。语音芯片怎么录音?语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音和放音语音芯片,如NR7100S、N930X系列录音芯片。设计一个使用语音ic芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音,如需要录制语音则选用带有录音功能的语音芯片,否则就选用只有放音功能的语音播放芯片。通常带有录音功...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 离线语音芯片 OTP语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-29 16:01:00
- 语音芯片的选型标准有哪些?
- 随着科技的发展和产品的集成化,语音芯片已经逐渐替代了多种语音设备应用在各场合。语音芯片主要特性是功耗低,抗干扰能力强,外围器件少,控制简单,语音保存时间久(某些语音芯片可以保存内容100年),掉电不丢失语音,部分芯片还可以重复擦写语音内容。如汽车倒车雷达,公交车报站器,银行排队机、语音玩具、防盗系统等设备都装备了语音芯片。由于芯片种类众多,功能各异,工程师在选用语音芯片时会有些彷徨无策,因此九芯电子给初涉语音行业的工程师提供一些语音芯片的选型参考。录音芯片及放音芯片的选择语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音语音芯片和放音语音芯片。设计一个使用语音芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 智能语音芯片 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-14 09:43:00
返回